This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:调试多个内核。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188939/tms320f28386s-debugging-multiple-cores

器件型号:TMS320F28386S

我有一个 CPU1和一个 CM 项目。  我观看了有关在单独的处理器 https://www.youtube.com/watch?v=uTYZTl3vEl4上配置2个项目的调试的视频 、似乎配置设置正确。 但如何调试两个内核? 我只能看到 CPU1项目调试、我确定之前看到过拆分屏幕调试设置、CPU1位于顶部、CM 位于底部。 这可能是错误的方法。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    调试多个内核时不需要拆分屏幕。 您是否说您没有获得 CPU1/CLA 和 CortexM4?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了一个调试会话、CPU1位于顶部、CM 位于底部。 这似乎是一种跟上正在发生的事情的好方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您的回复。 您知道如何获取上述调试配置吗? 在上面的快照中、我想向您展示 CPU1和 Cortex-M4 CPU 都可以从同一屏幕进行连接和调试。