This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:用于控制 TMDSHVMTRINSPIN PFC 部分的代码

Guru**** 2768545 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188787/tmdshvmtrinspin-code-to-control-the-tmdshvmtrinspin-pfc-section

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户只能找到控制 IPM 模块的代码、该代码被写在初始化的三个 PWM 通道上。 但在原理图中、您可以看到 PFC 正在占用第四个 PWM 通道、但在该通道的代码中未找到代码。

客户想知道 F28027F 是可以控制 PFC、还是仅旁路能够单独控制电机?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户可以使用 EPWM4来控制 PFC、或通过 PFC 部件来仅在高压套件上驱动电机。

    MotorWare 中的所有电机控制示例都没有适用于此高电压套件的 PFC 代码。 用户需要根据所使用的高电压套件和 controlCARD 的原理图自行添加代码。