Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好! 我们有一个使用28335的项目、该项目使用 SPI 测量电力电子交流/直流转换器中总共4个外部 ADC (两个电压、两个电流)。
简单布局为:
计时器在100kHz 触发-->在计时器的负边沿,所有4个 ADC 开始其转换("同步采样")-->在与的"转换完成"信号上中断28335 -->读取该 ADC 在中断例程中的结果
现在、我们在 Launchpad 开发板上使用28379D micro。 为了节省空间和资金、我们希望将4个传统 SPI ADC 替换为以10MHz 时钟运行的 Δ-Σ ADC。 我们仍将以100kHz 的频率运行内部控制环路、但现在没有"convert_done"信号来中断-我知道 Δ-Σ ADC 以10MHz (其时钟速度)更新。
-->在 SDFM 中,我如何每100kHz 临时“冻结”ADC 结果,以便我可以快速读取四个 ADC 结果,而不会改变它们的值?