This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:如何使用 USB 将 ADC 数据发送到 PC 或 Pendrive

Guru**** 2768985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745265/tms320f2806-how-to-send-adc-data-to-a-pc-or-pendrive-using-usb

器件型号:TMS320F2806
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我正在使用 TMS320F2806处理器、我想使用 USB 将从 ADC 获得的数据存储到 PC 或笔驱动器中。 如何在笔驱动器和 USB 之间建立接口? 有哪些正确的示例代码可用于此操作,我应该采取什么方法来执行此操作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 C2000Ware 中的 USB_host_msc 示例。 这将帮助您快速入门。

    此致、
    SAL