请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
我想知道使用 VCU0的 getCRC16P2_VCU 的 controlSUITE 实现使用的 CRC16协议是什么。 我尝试计算校验值、但它与我在线找到的任何协议都不匹配。 更具体地说
,我想使用此协议的 VCU 指令。 是否可以使用 VCU 指令执行此操作?
谢谢。