This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:EMIF 接口- CS2-CS4起始地址配置

Guru**** 2480915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731670/ccs-tms320f28377d-emif-interface---cs2-cs4-start-address-configuration

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我在 TMS320F28377S 中使用外部器件的 EMIF 接口,在地址中使用 EM1A0-EM1A11,在数据中使用 EM1D0-EM1D15,作为 TI EMIF emif1_16bit_asram 演示项目,我使用 CS2并将起始地址设置为0x100000, 那么读/写是可以的,如果我想在这个设备上使用 CS3或 CS4,我需要设置什么起始地址? 很抱歉,我在 TMS320F28377S TRM 或 sprac96a.pdf 中找不到起始地址配置,在 sprac96a 中 ,我 只看到 CS2有4M 内存,您能提供什么帮助吗?