This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:能否将 BOOSTXL-3PHGANINV 与 TMS320F280049C 搭配使用来驱动直流无刷电机?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, TMS320F280039C, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732424/boostxl-3phganinv-can-i-use-boostxl-3phganinv-together-with-tms320f280049c-to-drive-dc-brushless-motor

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件: TMS320F280039CTMS320F280049C

从手册中可以看出 、3PHGANINV 是为具有 反电动势的交流无刷电机设计的。 但是、我能否将 BOOSTXL-3PHGANINV 与 TMS320F280039C TMS320F280049C 一起用于 驱动直流无刷电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信您是要参考 TMS320F280049C 的。 因为'0039C 不是有效的器件型号。 我正在编辑该主题的标题以反映这一点。

    您的帖子已分配给一位专家、专家将回复该帖子的主要主题。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说、您可以使用相同的设置来驱动 BLDC 电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢!