This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:SPI 的 FIFO 大小

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/744907/tms320f28375d-fifo-size-for-spi

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:ADS8557

您好!

我对 SPI FIFO 有疑问。 我将使用 ADS8557并在 ADS 器件和 F28375D 之间连接一条 SPI 线。

ADS8557将按如下方式传输六个16位数据。

问题1. 我相信 F28375D 可以接收六个16位数据、因为它具有16级接收 FIFO。 正确吗?

问题2. 接收这六个16位数据是否存在任何问题?

问题3. 您是否曾使用 ADS 评估 SPI?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagata-San、

    1.你在这里有点错了。 所有 C2000器件都可以处理16位数据、因为字大小支持1至16位的数据。 FIFO 深度与字大小无关。
    2. F2837x 支持16级(或16字) FIFO 深度。 这意味着、最多16个字可以保存在 FIFO 中、而不会丢失数据。 一次6个字不会成为问题。
    在产品组中、我们尚未使用 F2837x 器件专门测试此 ADS 芯片、但如果您只搜索论坛、您将看到许多人将 C2000与 ADS 器件搭配使用。 我不预见两个器件之间通信的基础知识会有任何问题。

    此致、
    标记