This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:调试期间的外部安全装置复位

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/744486/f28m35h52c-external-watchdog-reset-during-debugging

器件型号:F28M35H52C

您好!

我们有一个具有 F28M35H52C 微控制 器和外部看门狗的定制板、如果 MCU 的输入未在1秒内切换、该定制板将复位 MCU。 看门狗配置为仅在我们开始切换其输入后启用。

启用看门狗后、似乎无法使用 XDS200探针对 MCU 进行调试或编程、因为看门狗会不断复位 MCU。

连接调试探针后是否可以"忽略" RESET 引脚?

感谢你的帮助。

RIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谁在"喂食"外部看门狗? 为什么它会不断复位 MCU?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的其他查询上-

    [引用]这是正常行为吗?连接调试探针时是否可以"忽略"复位引脚?[/quot]

    否、 复位引脚上的切换不能忽略。 您无法在 RESET 引脚为低电平时调试器件。 您需要了解触发看门狗的原因。 您应该禁用外部安全装置、然后调试器件。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。

    [引用 user="Haresesh"]

    谁在"喂食"外部看门狗? 为什么它会不断复位 MCU?

    [/报价]

    MCU 正在进行馈送。 启用后、看门狗将每1秒保持将 RESET 引脚置为有效。

    现在这不是问题、因为在我们开始切换其输入之前、看门狗将不会启用。

    [引用 user="Vivek Singh"]

    否、 复位引脚上的切换不能忽略。 您无法在 RESET 引脚为低电平时调试器件。 您需要了解触发看门狗的原因。 您应该禁用外部安全装置、然后调试器件。

    [/报价]

    好的、我明白了。 我问这个问题是因为我认为、拥有这样一个一直处于活动状态的外部看门狗是相当标准的。 所以我想知道人们通常是如何处理这个问题的。

    我假设我们可以在启动时延迟看门狗的激活、以便在需要时仍可以使用调试器对 MCU 进行编程...

    感谢你的帮助。

    RIL