This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDSSOLARUINVKIT:TMDSSOLARUINVKIT

Guru**** 2587085 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729644/compiler-tmdssolaruinvkit-tmdssolaruinvkit

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

是否有一种将代码从 Picclo DSP2803x 迁移到 Delfino TMS320F28335的安全方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看以下文章 :e2e.ti.com/.../2316985

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    叶海亚

    Gaugaun 从过去开始进行了一些讨论。 我没有任何更新的信息。

    PWM 代码和 CPU 代码应该在 F28335和 F28035之间的大部分时间内进行编译。 ADC、比较器和 TRIPS 将有很大不同。 注意 F28035是在 F28335之后发布的、因此具有一些针对 ADC 和比较器的新特性。

    由于它们是完全不同的微控制器类别、我们没有迁移指南、通常我们会针对 Piccolo 系列和 Delfino 系列中的器件而不是两者之间的器件执行迁移指南、

    我建议查看 F28004x 和 F28377x 器件、因为它们是最新推出的器件。
    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    叶海亚

    您的原始问题是查看我们是否有迁移指南、我们不会回答您的原始问题。

    如果您遇到特定问题、请提供这些问题、以便我们可以解决这些问题。

    -Manish