This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:GUI 不适用于 Insta-MOTION

Guru**** 2890770 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, INSTASPINUNIVERSALGUI, MOTORKITSCNCD69MISO, MOTORWARE, BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/742569/tms320f28069m-gui-is-not-working-for-insta-motion

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: INSTASPINUNIVERSALGUIMOTORKITSCNCD69MISOMOTORWAREBOOSTXL-DRV8305EVM

TI 专家祝您愉快。

我打算将 InstaSPIN-MOTION 示例项目用于 LaunchpadXL TMS320F28069M + BoostXLDRV8305EVM、但 GUI 不工作。

*对于 InstaSPIN-FOC

      -使用了" instaspinuniversalgui_v105.exe "安装程序、它适用于 FOC 示例项目。

*对于 InstaSPIN-MOTION

      -使用了" instaspinuniversalgui_v105.exe "安装程序、但没有有关如何正确操作 GUI 的手册。

      -”motorkitscncd69miso_v104/GUI_Composer_InstaSPINs_F2806xM_install.exe ”安装程序已使用,但 GUI 无法正常工作。 我不确定这是否与 launchpad 兼容

                                                                                                                                          因为 MCU 器件型号不同。

[问题]

1.我应该使用什么 GUI? 我应该首先使用什么运动项目来检查 GUI 是否正常工作?

2.我的板是否兼容? 根据兼容性检查、显示是。

  我是否需要在某个地方进行一些修改?

我希望有人能够支持。

此致、

Muriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否查看过此文档? C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUis\universe\qsg_gui_universal.pdf

    有关 GUI 的哪些运动实验可以提供一些好的建议。 您的硬件与 InstaSPIN_F2806xM_Universal GUI 兼容

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean。

    感谢你的帮助。 我能够旋转我的电机。

    但我还有一个问题。

    问题:

    1.为什么显示的速度反馈与使用相电流和以下公式计算的实际速度不同?

    2.是否有其他方法来确认实际转速(rpm)?

    公式:

    实际转速=(2*f/p)*60    假设:P=4 (极数)

                                                       f =相电流的频率

                                                              (使用的电路板为 LaunchpadXL-TMS320F28069M + BoostXL-DRV8305EVM)

    实际速度结果:

                     

    希望大家能提供反馈。

    此致、

    Muriel