This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:当一个信号被输入到 ADCINA3时、ADCINA4#39;s 转换结果会波动。

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/743902/tms320f28069-when-a-signal-is-input-to-the-adcina3-the-adcina4-s-conversion-result-fluctuates

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28069

当一个信号被输入到 TMDSDOCK28069的 ADCINA3时、ADCINA4的转换结果会波动。

为什么会出现此问题?

 

具体而言、如下面所示、从稳压电源向 ADCINA 3施加电压

我的客户确认 ADCINA4的转换结果。(ADCINA4处于打开状态。)

 

施加到 ADCINA3的电压

ADCINA4的测量结果

0.0V

0.715V

1.0V

0.942V

2.0V

1.163V

3.0V

1.368V

 

然后、ADCINA4的端子电压如上所述波动、转换结果也会变化。

为什么我的客户进行这样的测试、客户电路板上 ADCINA4的转换结果出现±5 LSB 的波动。

 

问题1:

如上所述、当信号输入到 ADCINA3端子时、ADCINA4的转换结果为什么会波动?

这是器件侧的问题吗? 还是 TMDSDOCK 28069电路板有问题?

 

问题2:

如果有改进的方法、请告诉我。

 

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    我怀疑输入信号具有低带宽或高阻抗、并且 ACQPS 过短、ADC 采样保持电容器无法稳定。

    下面对类似问题进行了深入讨论:  

    如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy-San、

    感谢您的支持。

    我的客户将 ACQPS 设置为"0x3F"并从稳定电源供电。

    但问题再次出现。

    如果可能、您会使用 TMDSDOCK28069进行测试吗? 我认为也会出现同样的问题。

    请告诉我 是否有其他设置需要检查。

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="S.Sasaki]]当一个信号被输入 到 TMDSDOCK28069的 ADCINA3时、ADCINA4的转换结果会波动。

    为什么会出现此问题?

     

    具体而言、如下面所示、从稳压电源向 ADCINA 3施加电压

    我的客户确认 ADCINA4的转换结果。(ADCINA4处于打开状态。)[/QUERP]

    我错过了 ADCINA4保持开路(悬空)的关键细节。  在对输入电压进行采样之前、ADC 中没有将保持电容器偏置为已知电压的机制。  当 ADC 输入保持悬空时、不应期望预先确定的转换值。  ADC 正在转换采样 ADCINA3时剩余的剩余电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、tlee-san、

    感谢您的支持!

    我明白为什么会出现这样的问题。

    此致、

    Sasaki