This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-69M-KIT:增量编码器冻结控制算法

Guru**** 2780475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728623/ccs-drv8312-69m-kit-incremental-encoder-freezes-control-algorithm

器件型号:DRV8312-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

我遇到与"增量编码器冻结控制算法"相同的问题。

对于编码器为什么会崩溃/锁定调试器、是否有任何分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能更详细地描述这个问题吗? 您使用的是什么编码器? 编码器的电源和功耗是多少? 您是否监控了电路板的电源(5V 和3.3V)? 您使用的是什么 PWM 频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming、

    下面是一些详细信息:

    我有 DRV3812-69M-KIT
    -使用 CCS 版本:8.1.0.00011
    -我在网站上运行最新版本的 Instaspin 'otorware'。
    -我尝试运行一个相对较低的电感'DISC '电机、链接:
    " www.portescap.com/.../32bf_nuvodisc_specifications.pdf "

    我添加了180 μ H 电感器、使 R/L 比更适合调优等
    我还将 P/S 降低至14 VDC (希望脉宽多一点)。

    我已经能够"调优"并获得合理的 Rs (1/2数据表值、这是一个晶圆电机)、LSD、LSQ、惯性和摩擦值。

    我可以成功运行实验02a/b/c 练习。 [我得到有意义的数字。]

    最后、我需要使用编码器以低速运行:我要尝试运行实验12a/b

    每当我尝试使用编码器时(CUI AMT313Q-V、链接:" www.cui.com/.../amt31.pdf ")

    运行几秒钟后、地址0x3ff4fa 处出现"ESTOP0"。 代码看起来像我希望在 pie_illegalIsr()中找到的代码,但它的位置不正确。

    系统关闭、似乎清除 PIE 等

    (我不是运动控制和 DSP 的新手、我是 Allen - Bradley 和 Rockwell 的驱动设计师多年。)

    编码器电缆采用屏蔽双绞线、我使用来自差分编码器输出的 A+和 B+输出、波形干净、摆动整个5伏。 但是、即使未连接编码器、也会出现此问题。

    编码器通过铁氧体连接、在 DRV 板上缠绕3次。 除了 DRV 板上的电容器外、还安装了0.1uF 电容器。

    -仅当插入编码器的电缆时才会出现问题,并进行任何实验练习,即使是那些不使用编码器的练习也是如此。
    -无需连接编码器、只需连接 QEPA 或 QEPB 引脚。 (我从连接器上移除了引脚、以查看其产生的效果。)

    当问题发生时、SP 进入0x000C

    我已经了解了堆栈溢出、(用0xAAAA 填充堆栈)它仅使用0x400到0x508:因此可能不是堆栈溢出。

    查找意外中断、导致我查找/at PIE_illegalIsr()。

    它锁定的代码看起来像(反汇编) pie _illegalIsr ()、但它位于错误的地址(?)

    我可以在这方面使用一些帮助、似乎其他人也看到了这一点、(我一直在控制互联网和您的支持网站)。

    我很想打电话来解决这个问题、这是不是可能的?

    是否有当地的 TI DSP 支持联系人? 我经常与 Avnet 和 Arrow 合作。

    谢谢、

    John Miramonti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考:布线采用屏蔽双绞线、仅需18英寸、与电路板成外形。 如果电机断开连接、也会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息:编码器似乎以某种方式导致问题。 显然、编码器开始旋转会以某种方式使板载5VDC 电源发生碰撞。 (我是用手旋转的。) 我已转到编码器的单独电源(数据表声称它的典型功耗仅为16mA、我测量了它、看起来更像是20-30 mA)。 我想它在启动时引发某种电流瞬变、从而在某种程度上使 DSP 弹跳、从而导致我们紧急停止? 接下来要进行更多调查。 但至少现在我可以在实验12b 中运行编码器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于控制器和编码器而言、LDO 的电流似乎不足、因此 MCU 进入欠压状态并跳转到非法中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 CUI 编码器开始旋转时、似乎存在某种电流尖峰、5V 电压轨的电压调节无法充分保护3V 电压轨免受5V 电压轨上的瞬态影响: 这似乎会导致出现压降、如您所建议的那样、似乎会将 DSP 掉电。 观察到压降后、我只需为编码器使用外部电源。 因此、请注意使用板载3.3V 或5V 电源轨为任何外部电路供电。 我还建议使用此板的任何人考虑使用更刚性的外部电源为3.3和%供电、因为仍然存在一些眩晕。