This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:回路模式

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/744140/tms320f28030-loop-back-mode

器件型号:TMS320F28030

你(们)好  

1.  在改变模式后,如何禁用回送模式中生成的参数。 回路后 、Tx 继续传输。

SPI_Fifo_init()

   
    SpiaRegs.SPICCR.All=0x001F;// 16位字符、回送模式至    SpiaRegs.SPICCR.All=0x000F;// 16位字符、回送模式2。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果满足产生中断的条件、SPI 将继续生成一个发送中断请求。 这意味着发送 FIFO 中的字少于 TXFFLVL 中的设置。

    回送仅控制从发送到接收的内部路径。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果接收 FIFO 中断级别= 1且接收 FIFO 状态= 0、则不会产生中断。
    是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、这对于接收中断是正确的。
    -Mark