This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:我绕过了 TMDSHVMTRINSPIN 的 PFC 电路、但 PFC 电感器仍然会发出嗡嗡声、就好像它在传导一样。

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729201/tmdshvmtrinspin-i-have-bypassed-the-pfc-circuit-of-tmdshvmtrinspin-but-still-the-pfc-inductor-makes-humming-sound-as-if-it-is-conducting

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

套件中的连接为 BS1-BS5、用于运行 BLDC 电机 Anaheim_BLWS235D。

请帮助我了解 PFC 电感器问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将 BS1连接到 BS5并断开 BS3、BS4、则噪声不应来自 PFC 电感器、因为该电感器没有任何电源。 请再次检查、可能是噪音来自其他地方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming、
    感谢您的回复。

    我已经重新检查了电路、连接也做了一些奇怪的观察。

    1) 1) PFC 电感器的嗡嗡声。
    2) 2) BS2|BS6和 BS3之间存在短路、就像在 HV 套件的关闭/打开状态期间 MOSFET 持续导通一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想绕过 PFC、应关闭 MOSFET。
    2、BS2和 BS6都是范围、它们在板上连接在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢罗燕明先生的指导。