请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我刚刚注意到以下 TMS320F28069 TRM 中的数字存在差异:(图3-3|图3-5)和图4-4
图3-3.
图3-5
图4-4
如果仔细看一下上面的图、 我想强调 DCxEVT1.SYNC 信号。 在图4-4中、DCxEVT1.SYNC 信号似乎进行了 OR 运算、并馈送到多路复用器块以生成 EPWMxSYNCO、而另外两个图则不进行 OR 运算。 稍后是我在硬件上观察到的真实情况。
请告诉我对这些数字的解释是否错误。
此致、
Gautam