This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:eQEP 计数器

Guru**** 2480925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730042/ccs-tms320f28377s-eqep-counter

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

EQEP3用于接收电梯永磁同步电机(PMSM)上编码器的正交信号、并记录转子位置。 为了消除逆变器启动 PMSM 时由干扰引起的 QPOSCNT 异常变化、QPOSCNT 的值将在电机锁定打开之前通过锁存的值恢复。 在 TMS320F28377S 参考手册中,QPOSCNT 有一段:“在计数器递增/递减计数时,该寄存器用作只读寄存器”。 这意味着什么?

我现在遇到的问题是、每次逆变器启动电机时、电机都有大约6%的机会无法正常启动。 有时、它是看门狗(大约26ms)超时进行复位。 有时 EQEP3工作不正常、导致电机运行异常。 每次 EQEP3工作不正常时、都需要复位 F28377S 才能恢复正常、这个问题已经困扰了我好几个月了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      您说的"EQEP3工作不正常"到底是什么意思?  位置推断不正确吗? QPOSCNT 是否按预期计数?
    此外、为了避免逆变器的干扰、您能否在 eQEP 输入上启用 GPIO 滤波器?
    这有助于消除噪声并正确操作位置计数器。
    如果 eQEP 输入端存在噪声、则很容易损坏位置计数器并导致错误操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够解决此问题? 如果未解决、请随时发布更新。