This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:使用 TMS320F28035的降压驱动器电路的 PCB 布线问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2836, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/744094/ccs-tms320f28035-pcb-routing-problem-of-buck-driver-circuit-using-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TPS2836

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 工程师!

我目前使用 TMS320F28035作为控制芯片、 使用一个 PWM 信号 TPS2836生成两个具有死区的 PWM 信号以控制具有同步整流的降压电路。我使用 DSP 的8通道 HRPWM 信号输出8路降压电路的驱动信号。开关频率为200K。每条线路的宽度为15Mil。两者之间的距离 是10mil。这种间距是否可行? 有线和有线之间是否会发生串扰?

如上所示、从上到下有8条蓝色线。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在大多数/所有情况下、这是基于经验的系统决策、并考虑此功率级内和周围的其他内容。 根据您的描述、我认为您拥有的器件应该没有问题、但可能还有其他特定于您的电路板的布局注意事项。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! Hrishi!  

    您能详细解释一下吗? 会出现什么问题?谢谢!