This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:请告诉我 TMS320F280041内置 PGA 的 Rgnd 和 Rout 的最小值和最大值。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/743947/tms320f280041-please-tell-me-the-min-value-and-max-values-of-rgnd-and-rout-of-the-tms320f280041-built-in-pga

器件型号:TMS320F280041

您好、C2000主器件。
我有疑问。

关于 TMS320F280041的内置 PGA、数据表中指定了 Rgnd 和 Rout 的典型值。
您能告诉我 Rgnd 和 Rout 的最小值和最大值吗?

此致、
Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maekawa、

    我们不提供 Rgnd 和 Rout 的最大值和最小值、因为它们的比率很重要、并且它们匹配良好。 但是、如果您希望某些东西关闭、(Rgnd + Rout)容差将不会比最高 Rfilt 的容差更严格、因此约为25%。

    若要计算 Rgnd 和 Rout 的单独变化、可以将 PGA 增益计算与0.5%至0.8%的最大/最小增益误差规格结合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    感谢您的快速回复。

    转发给我的客户。

    此致、
    Maekawa