This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:C2000 DesignDRIVE IDDK 套件问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729029/tmdxiddk379d-c2000-designdrive-iddk-kit-issues

器件型号:TMDXIDDK379D

您好!

请告诉我在哪里可以设置电机参数、例如控制套件中提供的 IDDK 伺服示例中的电机额定电压、电流、频率、RPM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此示例伺服项目中、它不使用电机的额定参数、您只需根据 IDDK_PM_Servo_F2837x-Settings.h 中的电机设置 BASE_FREQ、即可设置比额定频率更高的 BASE_FREQ。 其他基本参数基于 H/w 板、而不是电机。

    BTW、您可以根据 IDDK_PM_Servo_F2837x-Settings.h 中的电机设置正确的电阻(RS)和电感(LS)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复、先生、我想将此示例用于我的实时定制项目、用户可以在其中选择各种具有不同参数的电机、例如电梯的电机驱动、我如何克服这个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、您可以将所有这些参数设置为变量、并在用户更改这些参数时重新计算与这些参数相关的所有变量。