This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:用于 BLDC 电机的 HVDMCMTRPFC

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729515/tms320f28035-hvdmcmtrpfc-for-a-bldc-motor

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDSHVMTRPFCKIT

大家好、我们将 HVDMCMTRPFC 用于 BLDC 电机。 当连接到单相交流120V 时、直流链路电压超过160V 的最大电压、我们会得到过压保护误差。 如何修改代码以增强过压保护? 非常感谢您的紧急响应。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么示例项目? 该示例项目在 controlSUITE 中没有任何电压保护、只是具有过流故障保护。 请再次检查并获取更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensorless 中使用 HVBLDC_Sensorless 项目。 此外、在评估板 TMDSHVMTRPFCKIT 的用户指南第9页中、它明确提到电压为160VDC 的 OVP。 请参阅以下内容:

    "7)在与控制器建立连接后,可以通过单击复选框来选择电机类型。 另请注意,如果 BLDC 电机与大于120V 交流的壁式电源配合使用,则必须使用降压变压器,因为 BLDC 电机的额定电压为160V,否则将显示过压状态标志"

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着该电机的额定电压为160VAC、不适用于可支持350VDC 或230VAC 的 HV-Kit、最大电压为400VDC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 另一个问题:GUI 最小转速为300。 我们也希望以低于300rpm 的速度运行电机。 我们如何以低于300rpm 的转速运行电机、因为这是 GUI 中的最小转速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使用 CCS 来调整项目、并且您可以将目标速度(SpeedRef)设定为任一 rpm。 SpeedRef 是 pu 变量、你需要根据 base_FREQ 和极点来计算它。 公式为 rpm = SpeedRef * 120*(base_FREQ/RARTICS]、