This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:USB CDC 驱动程序数字签名

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/743994/tms320f28377s-usb-cdc-driver-digital-signature

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、e2e、

我们的客户下载了最新的 C2000Ware、其中包含 USB CDC 驱动程序中的数字签名、但当他们使用 Pnputil 系统命令安装驱动程序时、会显示 INF 文件(USB_DEV_serial.INF)未签名。

但是、如果他们签入属性文件、则会显示正确的数字签名。

你对此有什么建议吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新的驱动程序本应已在 C2000Ware 中发布、但如果没有发布、请查看此主题:
    e2e.ti.com/.../651083

    更新的驱动程序包含在 ZIP 文件中。

    希望这对您有所帮助。
    SAL