This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TMS320F28034

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/743563/tms320f28034-tms320f28034

器件型号:TMS320F28034

您好!

我对 F28034的 SCI 最大波特率有些困惑。

如下表所示、这是否意味着最大 SCI 波特率= 60MHz/16 = 3.75MHz?

如果将最大波特率设置为3.75MHz、性能是否会受到影响而无法正常工作? 如何避免此问题?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rayna、

    F2803x SCI 可被设定为使用高达64K 的不同波特率。 为了获得最大速率、需要将 LSPCLK 设置为1分频、并且正确计算3.75MHz。 当以高数据速率进行通信时、设计中必须格外小心、以避免可能产生错误的噪声。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken