This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:关于 DCSM 和 CCS8.0问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732502/tms320f28379s-about-dcsm-and-ccs8-0-issues

器件型号:TMS320F28379S

大家好、TI 人、

 

我在“Tool→on-chip flash”中为 Z1-GRABSECT 写入了值0x15555555。

 

如何将变量更新为未运行的 CCS8.0?

 

PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不太清楚您面临的问题是什么。 您能解释一下您所面临的问题吗?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否试图说即使 CCS 未运行、变量也会更新?
    您是否认为这与您的片上闪存设置有关?

    您能详细说明一下。

    此致。