This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28032:如何获取比较器迟滞?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/742575/ccs-tms320f28032-how-to-get-the-comparator-hysteresis

器件型号:TMS320F28032

工具/软件:Code Composer Studio

当我禁用比较 器迟滞时、比较 器的固有 迟滞为多少伏?

我在 比较器/DAC 的电气特性上找不到这一点(SPRS584L.pdf)。

请帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BM、

    迟滞不会作为电压偏移来实现。  数据表将其描述为100kΩ μ s 反馈:

    F2806x TRM 中有一个更新的方框图、其实现方式与 F2803x 相同:

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    您对迟滞的描述基于迟滞使能(由 COMPHYSTCTL 提供)。 如果迟滞禁用,输入迟滞是否可以被视为0 mV? 或小于35mv?

    感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BM、

    禁用时、我预计会出现接近0mV 的迟滞。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、
    您能否提供最大迟滞? 对应于0mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BM、

    没有最大迟滞基准值、因为禁用迟滞时没有预期的迟滞反馈。

    Tommy