This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:TMS320F28035、DFT

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/743574/ccs-tms320f28035-tms320f28035-dft

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

如何对采样信号进行离散傅里叶变换? 是否可以使用此 TMS 320F28035?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Waseem:

    由于 TMS320F28035器件不包含 FPU (浮点单元)、最好使用 C2000Ware 中提供的定点 DSP 库运行定点 FFT。 请下载并安装 C2000Ware、并参阅以下位置的 RFFT 和 CFFT 示例:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\libraries\DSP\FixedPoint\c28\examples

    另外、请务必从以下位置阅读用户指南:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\libraries\DSP\FixedPoint\c28\docs

    RFFT 和 CFFT 示例似乎是2833x 的特定示例、但请注意、情况并非如此。 这只是为了说明。 您可以在下面的链接中引用2803x 的示例项目、这些示例项目将包含特定于2803x 的器件文件、然后您可以1)按照上述 docs 文件夹中的用户指南第4.2节的说明、将固定点 FFT 库集成到您的项目中、 和2)从上述示例文件夹中的 RFFT 或 CFFT 示例(例如2833x_FixedPoint_RFFT 项目)中获取合适的链接器命令文件和示例源文件、并将它们包含在您的2803x 项目中。 此处的另一个注意事项是、您会发现2833x 工程包含2个链接器命令文件(DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd 和 F28335_FIXPT_FFT_lnk.cmd)。 2803x 项目将包含其自己的连接器命令文件(DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd)、所以您需要将 F28335_FIXPT_FFT_lnk.cmd 文件导入到这个项目中。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2803x

    谢谢、
    Sira