请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的支持人员:
我们希望通过 SPI/DMA 与 FPGA 进行通信 -正如在 Example_2837xD_SPI_DMA 中所做的那样。
在控制卡中,一切正常,但我不明白为什么没有调用 InitSpiaGpio()函数?
哪个 GPIO 配置为 SPI_A 我想在示波器时钟、芯片选择、数据主器和数据存储器中看到。
或者我在这里错过了什么...
谢谢、Sabina