This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-PLC-G3-CENELEC-SN:火警系统如何通过两线制方式传输数据?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/742978/ti-plc-g3-cenelec-sn-how-does-this-fire-alarm-system-transmit-data-on-two-wire

器件型号:TI-PLC-G3-CENELEC-SN

在火灾探测行业中、模拟可寻址系统使用控制面板和检测器(以及接口等设备)、它们通过协议相互通信。

这是什么协议?  有人能帮我找到相关信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VU、
    我将把这个话题转到我们的工业系统论坛、以获得有关上述内容的更多想法。 目前、这已分配给 C2000微控制器论坛。

    虽然这可以通过 PLC 实现、但由于电力线可以重新用作通信线路、因此这将非常高效;我不知道用于火灾报警主机系统的标准化编解码器或编码。 我希望该论坛中的其他人可能对该终端设备有一定的经验。

    标记的 G3-CENELAC 是基于 eMETER 的 PLC 协议、可能适合或不适合上述系统。

    最棒的
    Matthew