This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:具有外部多路复用器的 DMA 操作

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/742837/tms320f28375d-dma-operation-with-external-mulitplexer

器件型号:TMS320F28375D

此应用使用外部多路复用器传输进入 F28375D 的模拟信号。 是否有一种巧妙的方法来设置 DMA 和 GPIO、从而在不唤醒 CPU 的情况下按顺序切换外部多路复用器的通道?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lenio、

    您正在讨论哪种低功耗模式? DMA 仅在运行/空闲模式下受电、而在其他低功耗模式下被选通关闭。

    如果您在空闲模式下工作、您可以让其中一个 CPU 定时器触发 DMA 写入 GPIO 寄存器以控制外部乘法器。

    此致、
    曼诺伊