This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35M52C:UniFlash 导出库仅包含8位(而不是16位)字

Guru**** 2810015 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/742881/ccs-f28m35m52c-uniflash-export-bin-contains-only-8-bit-instead-of-16-bits-word

器件型号:F28M35M52C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

在 UniFlash v3.4命令行上、

当 UniFlash 将 C28闪存内容导出到 BIN 文件时,它只导出8位字而不是16位字....

(UniFlash 在 M3侧正确导出闪存内容)。

这是命令行:

C:\ti\uniflash_3.4\uniflash.bat -ccxml F28M35H52C1.ccxml -core C28 -export bin 0x240000 0x96000 C28_image.bin

浏览所有选项后,我们没有找到任何设置,如...  datawidth=16,wordclength=16…

请提供建议。

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    您会注意到、旧版 UniFlash v3在处理 C2000器件上的16位字大小时出现问题。

    如果可以、请尝试最新的 UniFlash 版本(processors.wiki.ti.com/.../CCS_UniFlash_Release_Notes_Latest)、该版本应能解决此问题。 如果 您想避免安装桌面版本、还可以首先尝试使用该工具的基于 Web 的版本(https://dev.ti.com/uniflash/)。

    请告诉我此解决方案是否适合您。

    谢谢、
    Ricky