This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:使用 LANCHXL-F28377S 的 SPLL 的 ADC 读数

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728101/ccs-launchxl-f28377s-adc-reading-for-spll-using-lanchxl-f28377s

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我是 EEE 学生、目前正在使用 f28377s launchpad 从事我的最后一年项目(并网逆变器)。 根据 TI 技术文档(链接)、我必须读取 ADC 值并使用适当的 Q 格式填充 SPLL 对象。 根据此论文(链接)、使用差分输入方法读取 ADC 值。

我对 C2000很陌生、但对 CCS 不是很专业。 如果有人能为我提供有关启动和运行 SPLL 的正确方向的参考或指南、那将非常有帮助。 尤其是采用差分输入方法的 ADC 部件。

提前感谢、

乌达里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Udari、请参阅 C2000Ware-DIgitalPower-SDK、我们有几个使用单相 SPLL 模块的示例。

    C:\ti\c2000Ware_DigitalPower_SDK_1_01_00_00\solutions\TIDM_hv_1ph_dcac

    看看逆变器示例、

    www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乌达里

    我没有听到你的反馈。 我将把这个线程标记为已关闭。 如果您有其他问题、请告诉我。

    -Manish