This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335 eZdsp 入门套件和 eZdsp™︎F28335,设备管理器中未显示 USB 驱动程序

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732498/ccs-tms320f28335-tms320f28335-ezdsp-starter-kit-and-ezdsp-f28335-usb-drivers-are-not-shown-in-the-device-manager

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

    我是 TI 的 DSP 控制器的新用户,我使用的是 eZdsp TMS 3200f28335板。 安装控制套件和 CCS 7版本并选择示例(刷写 LED 项目)后、步骤4->调试导入的投影未运行。 然后、我开始浏览、发现系统的设备管理器中未显示 USB 驱动程序本身。 我尝试更新 TI 仿真器、但仍然没有使用。 因此、请帮我运行该示例程序并开始使用该套件。 我的是 Windows 7操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raja、

    请使用最新的 c2000ware 版本并尝试吗?

    此致
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,不一样的地方 很快就会来这里 谢谢你