This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:TMDSCNCD28035ISO 隔离电压高达多少?

Guru**** 2767105 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035ISO, TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732196/tmdscncd28035iso-tmdscncd28035iso-isolated-up-to-which-voltage

主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28035ISOTMDSCNCD280049C

你好。

遗憾的是、我发现我的 TMDSCNCD28035ISO 1.3版卡的隔离式 JTAG/UART 调试器停止响应。
绿色 LED 不再亮起。 我可以测量 U5被下拉至大约0.9V 后的电压。

控制卡适用于哪个隔离电压? 电压等级是否由 C50的隔离距离决定?
C50是否是功能性所必需的? 遗憾的是,我迄今未能找到有关文件。

 

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    对于这个特定的 controlCARD、隔离能力大约为100V。  电容器 C50是一个100V 电容器、因此是主要影响因素。  但是、保持间距也不足以满足高水平的电压隔离要求。  实施并不理想。

    如果 C50存在问题、则可以将其移除。  如果需要、您可以将其保持在空载状态或替换为更高电压~1nF 的电容器。

    希望这对您有所帮助。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的反馈。 我还对 TMDSCNCD280049C 控制卡的隔离电压电平感兴趣! 这是否超过100V?

    此致 Benjamin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    虽然 TI 测试了单个组件、但我们尚未专门测试 controlCARD 的隔离功能。  因此、请注意、我只是提供估算值。

    F28004x CCARD 较新、我们在设计方面做得更好。  隔离上的电容器为1.5kV、隔离芯片为2.5kV 交流、微控制器和仿真器接地之间的间距更宽。  我估计它在高达1-1.25kV 左右时会很好。


    谢谢、
    Brett