This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069F:Code Composer (CCSV8)不安装/检测 C2000编译器

Guru**** 2556100 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731271/compiler-tms320f28069f-code-composer-ccsv8-does-not-install-detect-c2000-compiler

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARECC2640

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在处理一个我从同事那里接管的项目、

当通过'CCS-->帮助/安装新软件 C2000器件支持添加对 CC2000器件的支持时,Code Composer 不会出现任何错误(自动重新启动后也不会出现错误)。

查看 CCS->Help/install new software,C2000器件支持将显示:All items are installed。

接下来、导入项目(TI motorware):

导入 CCS 工程、

C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8301kit_revD\f28x\f2806xF

导入:Proj_lab05b 分析错误:

请参阅下面的详细信息。
 错误:项目"proj_lab05b"的导入失败、因为其编译器定义不可用。 该工程看起来不是 CCS 工程。 请尝试使用"常规">"现有项目到工作区"向导将其导入。

我查看了编译器安装目录:C:/ti/ccsv8/tools/compiler

这只显示了一些 ARM 编译器。

我已将同事的编译器从他的"ccsv8/tools/compiler"目录复制到我的目录中、但我的工作区仍然没有检测到它。

除了重新安装所有 CCS 之外、是否有任何可能的方法手动添加编译器?

此致、

Daan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、大安

    您可以尝试以下操作吗:在 CCS 中、转到 Help -> Install Code Generation Compiler Tools... 在弹出窗口中的"TI 编译器更新"下、您是否看到 C2800编译器工具的选项? 如果是、请选择一个并选择下一步、然后按照提示安装编译器

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、感谢您的帮助。

    在执行您要求我执行的操作之前、我已决定从我的 ccsv8中删除我自己复制到 ccsv8/tools/compiler 中的文件夹。

    安装编译器完全符合我的预期:它将包含文件夹"ti-cgt-C2000_18.1.3.LTS "的编译器下载到编译器文件夹中。

    但是、对于 motorware_1_01_00_18 SDK 中的一个示例项目、我仍然收到以下错误。

    以现有项目的形式打开该项目、告诉我要使用'Import CCS Projects'导入该项目、然后使用 CCS 项目导入该项目、并使用我的已安装软件列表导入该项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、大安

    为了测试这一点、我在 CCSv8中创建了一个新的工作区、并尝试导入与上面所示相同的实验、并且成功地导入了该实验。 下面是我的./ccsv8/tools/compiler/subdirectory 的图片:

    您是否尝试过创建新工作区? 您之前是否已将任何其他 MW18项目导入到您当前遇到问题的 CCSv8工作区中?  

    我可能需要让 CCS 团队的人员参与其中、以便在这里获得更多帮助、因为这远远超出了 Motorware 18方面的要求

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、我已经尝试了新的工作区、但运气不好。

    您之前是否已将任何其他 MW18项目导入到您当前遇到问题的 CCSv8工作区中?

    这是我第一次开始使用 MW18,在我将 CCS Studio 用于低功耗蓝牙应用(CC2640、CC2640R2)之前,最近我一直在使用 CC26X2芯片(openthread)进行实验。

    我可能需要让 CCS 团队的人员参与其中、以便在这里获得更多帮助、因为这远远超出 了 Motorware 18方面的要求


    我认为这将是一个好主意-我们之前在导入新工具链时遇到过问题、但我们一直都能找到简单的洗浴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    有任何进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daan、

    您可能缺少基本的 C2000器件支持、这是初始 CCS 安装的一部分。 您只需添加对 C2000器件的支持、而无需再次完成整个 CCS 安装。 查看 此故障排除页面第3项下的步骤。  

    请告诉我们这是否解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、解决了、下次我将开始使用新的处理器架构时、请记住这一点!