This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:Concerto DIM100参考设计 FTDI 芯片

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732372/f28m35h52c-concerto-dim100-reference-design-ftdi-chip

器件型号:F28M35H52C

您好!

我将在设计中使用 F28M35H52C、并将 Concerto 参考设计用作参考设计。 )

Concerto 参考设计上的 FTDI 芯片是 FT2232H、包含一个 EEPROM 以及一个连接到某些 GPIO 的四路与非门。 是否有一个文档描述了如何对 EEPROM 进行编程、GPIO 配置为执行什么操作等?

在哪里可以找到这样的文档?

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin、

    下面介绍了对 FTDI 的 EEPROM 进行编程以使其与 XDS100v2 + UART 一样运行的方法:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/252873/889381#889381 

    就与非门而言、该器件利用可选 JTAG 引脚 EMU0/1、因此需要在 FTDI 加电/启动期间将其保持在正确的状态、然后才能进行控制。  控制卡上的与非门实现可满足此要求、因此所有器件都将以稳定的方式从复位中退出。  

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 谢谢!

    这似乎是一件很常见的事情、在工具和/或支持页面中应该有一些处理器和/或 Concerto 板的文档、不是吗?

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Matthew、

    在这种情况下、我有一个问题:EMU0/1是双向信号、向处理器提供引导模式信息、并输出跟踪数据。 但是、在 Concerto DIMM100中、信号馈入的数字隔离器是单向的。 您能解释一下这里发生了什么吗?

    非常感谢、

    Calvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Calvin、
    好问题;过去 C2000 MCU 没有像其他 TI MCU/DSP 那样使用 EMU0/1引脚的片上跟踪逻辑。 至于 ARM 端、该器件上有一个 ITM、但它通过其他 GPIO 而不是 JTAG 接头路由其信号。

    对于上一个问题、我同意这应该有一些更好的相关文档;我的一般理解是、当我们尝试使用 NAND 门降低成本时、与现成仿真器中的情况相比、这是一个很好的解决方案。 我需要检查我是否可以找到确切的原因、即 FTDI 需要 x ns 的启动时间、并且信号在启动之前需要稳定等等

    最棒的
    Matthew