This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMJ320F2812:嵌入式闪存数据保留功能

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732695/smj320f2812-embedded-flash-data-retention-capability

器件型号:SMJ320F2812

大家好、DSP P/N 中嵌入的闪存的数据保留能力是多少: 59620620801QXC (SMJ320F2812HFGM150)。  我在数据表中没有看到任何关于这一点的信息。  我正在寻找保持能力以及在什么温度条件下。  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    负责此设备的应用工程师今天不在办公室、将在周一返回后回复您的询问。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    我将通过电子邮件向您发送 QA 联系人、以提供数据。
    此致、
    涉水