This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于电机驱动逆变器的开发逻辑板

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732098/developement-logic-board-for-motor-drive-inverter

C2000Tm32位 微控制器

我正在为我们的实验室寻找一款适用于开发逆变器(150KW、20000rpm、400V DC)的开发逻辑板

  • 对至少2个电流传感器的信号进行采样
  • 测量一个或多个高电压
  • 生成并读取旋转变压器(或其他位置传感器)的信号
  • 读取和传输 CAN 消息
  •  使用 Piccolo、Delfino 或 Hercules 微控制器

 我在 TI 网站上找到了用于电机驱动的开发套件、但它们在同一 PCB 上集成了一个低功耗逆变器。 我想知道 TI 是否有符合我要求的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、150KW 对于 TI 来说是如此之大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150kw 是逆变器的功率、我正在寻找一个逻辑板来执行测量并为功率器件生成逻辑信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertrand、

                                  我们没有完全满足您需求的电路板、但有许多参考设计可实现您所需的功能。 您可以探索以下设计:

    TIDA-00363 -符合 EMC 标准的单芯片旋转变压器数字转换器参考设计

    TIDA - 00366 -具有电流、电压和温度保护的增强型隔离式三相逆变器参考设计

    TIDA-00316 -将电流输出霍尔传感器和 CT 连接到伪差动 ADC/MCU 的参考设计

    如需了解更多与电机驱动相关的设计、请访问 http://www.ti.com/applications/industrial/motor-drives/overview.html

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Navaneeth