This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:定时器

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732595/ccs-tms320f28027f-timers

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

我不清楚计时器的概念。 请就此提供帮助、以便我能够继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anamika、您好!

    最好将所有线程都包含在一个线程中、而不是布置多个线程。 我想您没有提到外设用户指南、对吧? 请耐心地阅读外设用户指南并了解这些指南。



    用户指南适用于 ADC、ePWM、计时器等所有外设。

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但它在什么地方有时间部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是指“计时器”部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    定时器部分位于"TMS320x2802x/TMS320F2802xx Piccolo 系统控制和中断参考指南(修订版 D)"下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anamika、您好!
    您似乎已经在 Gautam 的帮助下解决了此问题。 我要将其标记为"关闭"。 如果您有任何后续操作、您可以再次打开它。
    谢谢!
    Krishna