This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-POSMGR:BOOSTXL-POSMGR:为 U12交换了电源轨

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSDOCK28379D, BOOSTXL-POSMGR, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731936/boostxl-posmgr-boostxl-posmgr-rails-swapped-for-u12

器件型号:BOOSTXL-POSMGR
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DTMDSDOCK28379DTMDSRSLVRcontrolSUITE

您好!

我最近购买 了 BOOSTXL-POSMGR 来试验如何将旋转变压器与 TMS320F28379D (使用 TMDSDOCK28379D)连接。

在为15V 电源供电之前、我注意到 U12上的电源轨已交换、与  该运算放大器数据表中先前电路板 TMDSRSLVR_v1.0的原理图相比 、引脚4是接地、引脚8是+15V 也很明显。

我是否遗漏了重要的东西、或者您的电路板上是否存在实际错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您尝试将哪种软件与 POSMGR 板配合使用? 目前、发布的软件仅支持 EnDat、BiSS-C 和 T-Format 协议。
    相同的软件可从 C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_POSMGR\v01_01_00_00获取
    这些是数字绝对编码器协议。 此外、该板目前还没有15V 支持-将来可能会添加。  用于评估旋转变压器应用的 TMDSRSLVR_v1.0是合适的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在修改 TMDSRSLVR 随附的28335代码、但无论如何、这与28379D 不兼容。

    我的计划是使用连接到 POSMGR 的跳线。 (需要进行一些焊接、我对此很满意)

    我换用引脚、我认为这是您电路板上的错误、需要在支持15V 电压之前进行修复。 您是否有机会对此进行验证?

    我还没有测试过、可以在发布图片时进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们没有在电路板上实现/验证这个15V 功能。 此电路板仅使用上述3种绝对编码器协议进行测试、其中的软件也会被发布。 但是、我认为您的观察结果是正确的。 我认为15V 的引脚连接不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    我现在将继续使用我的软件。

    此致