This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28M36:来自 ARM/Linux 的 Uniflash

Guru**** 2532870 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731519/tmdscncd28m36-uniflash-from-arm-linux

器件型号:TMDSCNCD28M36

我有 一个 TMDSCNCD28M36 Concerto 控制卡、我希望能够从 ARM/Linux 计算机(最好是使用 Uniflash)引导加载/刷写处理器。  最好的方法是什么?  Uniflash 是否在 ARM/Linux 计算机上运行?  是否有可用的开放源码解决方案?   

谢谢!

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    UniFlash 支持 Concerto 控制卡。

    UniFlash 不支持在 ARM 架构上运行、但我们有 Linux 64位版本。 您可以在此处查看系统要求(processors.wiki.ti.com/.../CCS_UniFlash_v4.4.0_Release_Notes)。

    UniFlash 不是开源的。

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ricky --我正在查看 F28M36数据表,我看到了用于从不同接口引导加载的 DIP 开关选项,您能否提供有关 CAN 引导加载程序或以太网引导加载程序如何工作的更多信息?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    请访问 www.ti.com/.../spruhe8d.pdf、查看 TRM 中的 ROM 代码和外设启动一章。

    查看后、请告知我们您是否有任何具体问题。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经查看了文档、是否有更多有关由 LM 闪存处理的 BOOTP/TFTP 加载的协议和/或命令集的信息? 我希望能够从 ARM/Linux 平台启动器件(或刷写器件)。 TFTP 是一种标准协议、但 LM 闪存似乎正在进行一些工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    谢谢你。 我们的引导专家今天就到了。 他明天可以为你提供帮助。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony

    BOOTP 遵循 tools.ietf.org/.../rfc951 ,TFTP 遵循 tools.ietf.org/.../rfc1350
    我不知道有关 TRM 中内容的任何其他信息、也不知道 LM 闪存编程器。
    如果以太网专家需要添加任何内容、我将邀请他们参加。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    似乎您获得的所有信息都与我们拥有的所有信息有关。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用 openOCD 将固件映像加载到其中一个/两个 f28m36处理器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony

    我不熟悉 openOCD。 简而言之、我几乎没有信心地说它可能能够加载到 M3内核、但绝对不能加载到 C28内核。

    此致
    Chris