This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2837xS Delfino ADC VREF

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731864/tms320f2837xs-delfino-adc-vref

主题中讨论的其他器件:REF3030

 VREFHIA 和 VREFHIAB 的值是多少?

我认为这将是3、3V、但实际上结果仅适用于3 V 基准。

 VREFHIA 是否可以 配置为3V 而不是3.3V? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能告诉我您使用的是什么硬件吗?  您是否知道 VREF 开关连接到该硬件中的哪个位置?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph,

    它是 LaunchPad F28377。
    我想它将是3.3V、但 ADC 转换行为似乎是3V

    储罐
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

        F28377S Launch Pad 使用缓冲 VREFHI IC (REF3030)、它是一个固定3.0V 电压基准、因此您看到的结果对于3V 是正确的。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph、  

    非常感谢您的帮助、 非常感谢。

    在哪里可以找到这些信息、数据表或 原理图中有这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、我已经在文档中找到了该信息。 谢谢