This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用 Uniflash GUI 或 CLI 进行大规模生产编程。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732189/tms320f28377d-mass-production-programming-using-uniflash-gui-or-cli

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000-GANG

您好!
我的客户正在尝试基于 Uniflash 构建大规模生产设备。
如果 GUI 能满足他们的需求、他们更喜欢 GUI 而不是 CLI。

*[GUI]是否可以满足以下两个要求?

 1) 1)将 JTAG 电缆切换到新板、只需按"CPU2"验证映像、而不会重新启动 Uniflash。
    我恐怕现在不可能这样做。 e2e.ti.com/.../665574
    
 2) 2)将 JTAG 电缆切换到新板、只需按"CPU2"程序映像、而不会重新启动 Uniflash。
    恐怕没有同时满足1)和2)的配置。

*[cli]我认为 Uniflash CLI 现在无法对 CPU2闪存进行编程。 正确吗?

如果 CLI 程序和验证 CPU2、我想向客户推荐 CLI。

*请假设使用 Windows 平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    GUI:

    第一。 您正确地说、无法进行独立验证。

    2。 我需要使用 JTAG 电缆开关检查程序选项。   

    CLI:

    我将请我们的工具专家对此作出答复。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、

    对于 GUI、如果"reand connected (保持连接)"选项处于关闭状态、则只要器件和连接类型相同、就可以在器件之间切换而无需重新启动 UniFlash。 执行此操作时是否看到错误?

    对于 GUI 验证、在当前版本的 UniFlash 中验证 CPU2存在问题、将在2周左右推出的 UniFlash 4.5中解决该问题。 但它仅适用于没有密码编程的器件。 正如 Vamsi 指出的、对于使用独立验证对密码进行编程的器件、我们仍然存在问题。

    对于 CLI、我们在访问 CPU2时遇到问题。 这是因为对于这些器件、还需要连接 CPU1以访问 CPU2、但无法告知 UniFlash CLI 执行此操作。 我们还将研究 UniFlash 4.5的可能变通办法。

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi 和 Ricky、
    感谢您的回答。
    请允许我再次确认我的理解:



    如果新连接的 TGT 器件受密码保护、Uniflash450 GUI 将不支持"我的客户要求(1)"。
    正确吗?



    Uniflash450 CLI 不支持 CPU2。 尽管将研究权变措施。
    正确吗?



    Uniflash450将在相同配置下支持我的客户要求(1)和(2)。
    正确吗?



    C2000-GANG 现在将支持这两种器件。
    正确吗?
    这是一个新问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对于受密码保护的设备,客户必须手动解锁(单击解锁按钮),然后进行验证。 这是假设"保持连接"选项处于打开状态、并且没有其他步骤会将器件锁定在解锁和验证之间(即、不要执行复位)。

    根据我的理解、我们正在制定一种变通办法、适用于生成的 CLI 软件包功能(您通过 GUI 中的"Standalone Command Line"视图生成的功能)、该功能也将自动连接到 CPU1。 UniFlash 安装(dslite.bat)附带的命令行将不具有此变通办法。 因此、如果客户可以从 GUI 生成 CLI 软件包、CPU2应适用于他们的情况。

    3.是的,如果设备已断开连接,您应该可以在不重新启动 UnIFlash 的情况下关闭设备。

    4.我没有 任何有关 C2000-GANG 的信息 (Vamsi 可能有吗?)、但另一个满足客户所有要求的解决方案是可添加到 UniFlash 中的调试服务器脚本(DSS)。

    此处提供更多信息:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debug_Server_Scripting

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/UniFlashv4_DSS

    如果您对该解决方案感兴趣、我可以提供更多信息。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-San、

    请直接在 support@elprotronic.com 上与 Elprotronic 联系以确认 C2000-GANG 特性。

    谢谢、此致、
    Vamsi