This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InstaSPIN-FOC/FAST 问题

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732666/instaspin-foc-fast-questions

我正在研究 C2000微控制器(尤其是 F28004x 系列)是否非常适合使用我目前正在研究的 BLDC 电机的项目。  在查看用户指南、培训视频和论坛后、我有两个简短的问题。

-在《InstaSPIN 用户指南》中,它指出“FAST 需要两相电流(100%过调制时为3相)……” - 100%过调制是否仅仅是为了利用空间矢量方案?

-为了使用快速编码器、电机的直流总线电压是否已经被监控(即被发送到板载 ADC)或者是否是可选的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    在过调制的情况下、FAST 估算器使用算法忽略1分流或2分流测量并推断值、而不是使用数学或平均公式。 您将需要三相分流器、以便从过调制中执行尽可能高的输出。 不过、在最近的示例中、我们强烈建议将调制指数限制为仅忽略1分流测量而不是2、因为忽略2分流器时的性能会显著降低

    是的、FAST 需要监控直流总线电压、您不能跳过此 ADC 连接

    肖恩