This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28377S:在 C2000Ware 上编写 RTOS 驱动程序

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726757/rtos-tms320f28377s-writing-rtos-drivers-on-c2000ware

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我需要为 F28377S 编写 RTOS 驱动程序实现。 我不确定如何解决它、

我是否在 C2000Ware driverlib 的基础上构建驱动程序实现?

我尝试了 SPI、但 SPI.h (RTOS)和 spi.h (C2000Ware driverlib)已经具有冲突 的 typedef 枚举{}SPI_Mode。

我是否需要支持 RTOS 的 driverlib?

我们将感谢您的任何帮助。

此致

Ruan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruan:

    您是否结算了 Sys/BIOS?
    http://www.ti.com/tool/SYSBIOS

    www.ti.com/.../spruex3t.pdf

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了 Gautam 的建议之外、请访问 e2e.ti.com/.../646483查看类似的查询

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    让我尝试以另一种方式提出我的问题。

    TI-RTOS 具有 SPI 驱动程序接口、我需要包含该接口才能使用 SPI。

    #include "ti\drivers\spi.h"    (c:\ti_tirtos_c2000_x_xx_xx_xx\products\tidrivers_c2000_x_xx_xx_xx\packages/ti\drivers\spi.h)

    然后 、应在 c:\ti\tirtos_c2000_x_xx_xx_xx\products\tidrivers_c2000_x_xx_xx_x\packages/ti\drivers\spi\中实现 C2000的驱动程序

    但只有 Tiva 的驱动程序实现(SPITivaDMA.c、SPITivaDMA.h)。

    我是否必须为 C2000创建一个? (例如 SPIc2000.c、SPIc2000.h)

    我是否必须在 C2000Ware_x_xx_xx_xx 库的基础上构建驱动程序实现?  

     如果是这样、那么这就是我获得冲突 typedef 枚举{}SPI_Mode 的地方  

    SPI.h (c:\ti_tirtos_c2000_x_xx_xx_xx\products\tidrivers_c2000_x_xx_xx_xx\packages/ti\drivers\spi.h)

    spi.h (c:\c2000Ware_x_xx_xx_xx\driverlib\f2837xs\driverlib\spi.h)

    此致

    Ruan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的是、TI-RTOS 驱动程序当前不支持 C2000、您需要实现自己的驱动程序。

    冲突的枚举名称是一个已知问题。 我认为现在的最佳做法是更改 driverlib 枚举的名称以消除错误。

    惠特尼