This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:是100mΩ Ω(0.1Ω Ω)电阻器还是100MΩ Ω(100X10^6)已将 TMS320F28379DZWT 基准引脚连接至22uF 电容?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, OPA350, LMV344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726867/tmdscncd28379d-is-a-100m-0-1-resistor-or-100m-100x10-6-connected-tms320f28379dzwt-reference-pin-to-22uf-capacitance

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:LMV344

大家好

我之前问过这个问题(e2e.ti.com/.../634067)。

        在 controlCARD 演示(TMDSCNCD28379D)中、如下图所示、我们可以看到基准引脚(VREFHIA VREFHIB VREFHIC VREFHID)通过100 Ω 电阻连接到滤波电容器。我认为是100mΩ Ω(0.1Ω Ω)连接的 TMDSCNCD28377D 电压基准引脚、TI Devtier (22uF)电容器 解释了这样一个原因:"22uF 是一个运算放大 器驱动的巨大负载、即使是一个很适合驱动 OPA350等容性负载的负载。  100m Ω 电阻器用于确保运算放大器的稳定性。 "  

但当我们购买 controlCAR 时、我们发现 R51~R54 值为 100MΩ Ω(100X10^6) 电阻器。我的问题如下。 我期待你的帮助。

1,是 R51~R54 100mΩ^(0.1Ω Ω)电阻器或100MΩ Ω(100X10 6) ?帮助解释为什么再次使用该电阻值。

2、为何要使用22uF 的大电容来使用1uF 的小电容?

3、运算放大器的哪个参数决定了它可以驱动多大的电容?

每一个问题对我都很重要。 我们期待您的回复!


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对 DSP 的基准电压源输入到运算放大器带宽和并联 RC 带宽有哪些要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、它应为100mΩ(0.1Ω)。 在 controlCARD 的某些修订版上放置了错误的值。 您应该能够在此论坛上找到有关此主题的内容。 该电阻用于防止运算放大器驱动其振荡。

    2.如果只打算使用12位模式,则应该能够使用较小的值。 否则、在 ADC 消耗大量电流的转换过程中、需要较大的值来保持基准电压稳定。 本论坛已经讨论过、但我不会搜索您、因为此处的搜索功能是 pita。

    3、运算放大器的额定值并不是最合适的(阶跃负载变化的瞬态响应)、因此压摆率是良好参数的最佳近似值。 这也已在本论坛上进行了讨论。 您可能希望从 Chris Clearman 搜索帖子、就像我记得他参与了辩论的正确方式一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 在我自己的原理图中、我使用的运算放大器是 lmv344。如何计算 R51电阻值? 该电阻是否大于0.1或更小?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我的回答很晚、无论如何我不是模拟设计人员、所以我对这个主题的了解非常有限。 因此、我们只复制粘贴的 TI 设计、因为我们的大多数项目都是原型、并且对价格不敏感。

    至于电阻值、它取决于驱动容性负载时的运算放大器稳定性。 如果运算放大器不够稳定、电阻将更大。 但是、Vref 电压将不会像应有的那样稳定、这将影响 ADC 结果。