主题中讨论的其他器件:LMV344
大家好
我之前问过这个问题(e2e.ti.com/.../634067)。
在 controlCARD 演示(TMDSCNCD28379D)中、如下图所示、我们可以看到基准引脚(VREFHIA VREFHIB VREFHIC VREFHID)通过100 Ω 电阻连接到滤波电容器。我认为是100mΩ Ω(0.1Ω Ω)连接的 TMDSCNCD28377D 电压基准引脚、TI Devtier (22uF)电容器 解释了这样一个原因:"22uF 是一个运算放大 器驱动的巨大负载、即使是一个很适合驱动 OPA350等容性负载的负载。 100m Ω 电阻器用于确保运算放大器的稳定性。 "
但当我们购买 controlCAR 时、我们发现 R51~R54 值为 100MΩ Ω(100X10^6) 电阻器。我的问题如下。 我期待你的帮助。
1,是 R51~R54 100mΩ^(0.1Ω Ω)电阻器或100MΩ Ω(100X10 6) ?帮助解释为什么再次使用该电阻值。
2、为何要使用22uF 的大电容来使用1uF 的小电容?
3、运算放大器的哪个参数决定了它可以驱动多大的电容?
每一个问题对我都很重要。 我们期待您的回复!