This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:28377S

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731616/ccs-tms320f28377s-28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在 Matlab Simulink 中使用两个离散时间积分器(背靠背)、以集成从控制块获取的值、并将其作为 正弦信号通过 EmbedCoder C2000支持实现。 我有很多与此相关的问题

1) 1)它显示了一个错误、正向 Euler 无法在初始条件设置中确定最有效的状态。 为了将其删除、我在初始条件设置中使用了'output'。 我得到它时没有错误、但在显示屏中没有结果。

2)可能需要重置积分器,但在重置后我找不到解决方案

请就此向我提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D MISHRA、

    这看起来是 MATLAB/Simulink 特有的。 您可能会在他们的支持论坛上有所幸运:www.mathworks.com/.../index

    我已联系起来,看看他们是否也可以在这里作出答复。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于问题并非针对特定目标、我建议您将此问题发布在 MATLAB Answers 上或联系 MathWorks 技术支持@