This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SPISTE 引脚处于活动状态、从器件无法接收或传输数据?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726220/tms320f28377s-spiste-pin-is-active-the-slave-can-not-receive-or-transfer-data

器件型号:TMS320F28377S

降级器、

 我在  《TMS320F2837xS Delfino 微控制器 技术参考手册》的第17章中发现了一些自相矛盾的地方,请帮助 澄清这一点,非常感谢 。

1) 1) SPISTE:SPI 从器件发送使能引脚

2)  2)一个激活的 SPISTE 将不允许从器件接收数据。  

3) 3)  SPISTE 引脚上的低电平有效信号允许从器件 SPI 将数据传输到串行数据线路;非活动高电平信号会导致从器件 SPI 串行移位寄存器停止、并将其串行输出引脚置于高阻抗状态

那么、我想知道 、SPISTE 引脚何时处于活动状态、 从器件是否无法接收或传输数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SPISTE 是低电平有效引脚。 为了使从器件接收数据、 SPISTE 必须保持为0。 在空闲时间内、引脚必须保持为1。

    谢谢、此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设上述帖子已回答您的问题。 我将此主题标记为已解决。

    如有其他问题、请在 E2E 论坛上发帖

    谢谢、此致、

    Veena