请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 降级器、
我在 《TMS320F2837xS Delfino 微控制器 技术参考手册》的第17章中发现了一些自相矛盾的地方,请帮助 澄清这一点,非常感谢 。
1) 1) SPISTE:SPI 从器件发送使能引脚
2) 2)一个激活的 SPISTE 将不允许从器件接收数据。
3) 3) SPISTE 引脚上的低电平有效信号允许从器件 SPI 将数据传输到串行数据线路;非活动高电平信号会导致从器件 SPI 串行移位寄存器停止、并将其串行输出引脚置于高阻抗状态
那么、我想知道 、SPISTE 引脚何时处于活动状态、 从器件是否无法接收或传输数据?