This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 Matlab Simulink 使用 DAC1、DAC2、DAC3和 DAC4引脚

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731811/tms320f28379d-using-matlab-simulink-to-use-dac1-dac2-dac3-and-dac4-pins

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我可以在支持包中激活 DAC 块并通过 DACA/ADCINA0和 DACB/ADCINA1实现输出、但我不知道如何使用 DAC1、DAC2、DAC3和 DAC4、它们的引脚分别为32、31、72和71、嵌入 launchpad 板上。 如何使用 MATLAB/Simulink 向这些引脚提供数字值(0-4095)并在示波器上查看信号。

感谢您的论坛